Selectionner un pays
Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image


Finance

     

                                                     
                                                     
                                                     

                                                    Publicité relative aux rémunérations différées

                                                     
                                                     

                                                    Eléments de rémunération et avantages accordés aux mandataires sociaux établi en application des recommandations AFEP/MEDEF

                                                    Mise en conformité du statut de M. Jean-Pascal Tricoire avec les recommandations AFEP/MEDEF du 6 octobre 2008

                                                    > Téléchargez le document (fichier pdf, 17 ko)

                                                     

                                                    Délibération du conseil de surveillance du 19 février 2008

                                                    "Le conseil de surveillance,  après en avoir ainsi délibéré, à l’unanimité, décide d’autoriser la conclusion d’un avenant au contrat de travail de M. Jean-Pascal TRICOIRE réitérant ses droits à indemnités en cas de révocation et de démission et subordonnant leur exigibilité au fait que la moyenne arithmétique du taux d’atteinte des objectifs Groupe, qui déterminent la part variable de la rémunération de M. Jean-Pascal TRICOIRE, des 3 derniers exercices connus au jour où le conseil statue, ait atteint les limites suivantes.

                                                    Si la moyenne arithmétique du taux d’atteinte des objectifs part groupe des trois derniers exercices est :

                                                    • < à 50 % de la cible : aucune indemnité ne sera versée;
                                                    • = à 50 % de la cible : les indemnités seront versées à 75 % ; 
                                                    • ≥ à 100 % de la cible : les indemnités seront versées à 100 % ; 
                                                    • comprise entre 50 % et 100 % : les indemnités seront calculées de façon linéaire entre 75 % et 100 % de leur valeur." 

                                                    Search in Progress...

                                                    Loading