Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Développement durable
     
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Accès à l’énergie

 
 
 
 
 

Contribuer l’accès à l'énergie d’ 1 000 000 de foyers de la base de la pyramide* grâce aux solutions Schneider Electric

 
 
 
 
 

1 074 517  est le nombre de foyers de la base de la pyramide raccordés à l’électricité depuis le 1er janvier 2009 avec des solutions intégrées Schneider Electric.

 
 

Un foyer est comptabilisé dès lors qu’il est équipé d’un compteur de prépaiement (compteurs, stations de vente, etc.). Ces compteurs, vendus par Conlog, une filiale de Schneider Electric, constituent une solution pour faciliter l’accès à l’énergie des populations à la base de la pyramide en fournissant une quantité d’électricité correspondant à un montant choisi par le consommateur final. Ces compteurs :

  • facilitent le raccordement aux réseaux électriques,
  • permettent aux réseaux électriques de s’étendre plus facilement,
  • permettent aux populations de gérer leur consommation selon leurs besoins et revenus.

Contrairement aux compteurs par crédit mensuel, ces compteurs sont plus adaptés aux capacités financières des populations à très bas revenus n’ayant pour la plupart pas de compte bancaire ou d’adresse postale. Celles-ci peuvent ainsi accéder à l’électricité en consommant uniquement ce dont elles ont besoin et en gérant leur budget de manière plus précise et libre.

1,6 milliard de personnes n’ont pas accès à l’électricité dans le monde. Les Sommets de la Terre ont unanimement reconnu que cet accès est essentiel au développement. Près de 500 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité en Inde et 550 millions en Afrique Subsaharienne (source IAE, 2007). Les populations de la base de la pyramide vivent avec moins de 3 000$ par an en parité de pouvoir d’achat.

Schneider Electric s’est fixé pour ambition de contribuer à l’accès à l'électricité ou de fournir un accès plus sûr et plus fiable à l'électricité pour les personnes à la base de la pyramide en proposant des solutions appropriées à ces populations.

Sponsor
Pilote
Direction du développement durable
Responsable du programme BipBop
Calcul Nombre de compteurs de prépaiement vendus par Conlog (filiale de Schneider Electric) à des foyers de la base de la pyramide n’ayant pas accès à l’électricité.
Reporting Semestriel

*Indicateur du programme BipBop 

BipBop est le programme d’accès à l’énergie de Schneider Electric. Le Groupe a développé un programme responsable qui vise à apporter une électricité propre et sûre à ceux qui en ont le plus besoin partout dans le monde. Le programme BipBop a pour objectif de développer des solutions adaptées aux besoins des communautés pauvres, de soutenir financièrement des PME dans le domaine de l'accès à l'énergie et de former des jeunes défavorisés aux métiers de l'électricité. 3 indicateurs du programme BipBop, présents dans le Baromètre Planète & Société, permettent de suivre ses avancées : contribuer à l'électrification d’ 1 million de foyers de la base de la pyramide, former 10 000 jeunes de la base de la pyramide aux métiers de l’électricité et soutenir 500 entrepreneurs de la base de la pyramide dans la création de leur activité dans le secteur de l’électricité.

 
 
 
 
 

Baromètre Planète et Société, note 8,72 sur 10 - Découvrez notre performance en détail 

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Médiathèque du Baromètre