Selectionner un pays
Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Développement durable
     
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Accidents du travail

 
 
 
 
 

Diminuer de 10% par an le taux de fréquence des accidents du travail

 
 
 
 
 

43% de diminution pour le taux de fréquence des accidents du travail de Schneider Electric depuis début 2011. Le taux de fréquence atteint 2,56  à fin 2010.

 
 

Le taux de fréquence est le nombre d’accidents du travail avec arrêt par million d’heures travaillées; il s’agit d’une référence internationale qui permet à Schneider Electric de se comparer avec les meilleurs. La performance calculée mensuellement par toutes les entités du groupe concerne les salariés Schneider Electric et les travailleurs temporaires placés sous la responsabilité managériale de Schneider Electric.

En cohérence avec ses principes de responsabilité, Schneider Electric positionne la prévention des risques professionnels comme une priorité. L’enjeu est de développer une culture et un système  homogène de management de la sécurité dans toutes les entités du groupe, tout en adaptant la politique globale aux contextes locaux et en capitalisant sur les meilleures pratiques et initiatives.

Schneider Electric vise à être parmi les entreprises dont le taux de fréquence des accidents de travail est le plus faible et être une référence mondiale.

Sponsor
Pilote
Global Supply Chain
Safety, Real Estate, & Environmental VP
Périmètre Les usines et sites logistiques du Groupe
Calcul Nombre d’accidents avec arrêt par million d’heures travaillées
Reporting Mensuel (suivi trimestriel dans le Baromètre Planète & Société)
 
 
 
 
 

Baromètre Planète et Société, note 9,38 sur 10 - Découvrez notre performance en détail 

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Médiathèque du Baromètre