Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Développement durable
     
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Création d’entreprises

 
 
 
 
 

Soutenir 500 entrepreneurs de la base de la pyramide* dans la création de leur activité dans le secteur de l’électricité

 
 
 
 
 

219 entrepreneurs ont été soutenus par Schneider Electric dans la création de leur activité depuis le lancement de l’indicateur au 1er janvier 2009.

 
 

Les populations de la base de la pyramide vivent avec moins de 3 000$ par an en parité de pouvoir d’achat. Schneider Electric aide les entrepreneurs à devenir artisans électriciens, installateurs ou professionnels spécialisés dans l’accès à l’énergie. Le Groupe apporte un financement et un accompagnement technique et commercial via des partenariats avec des organisations spécialisées dans l’aide à la création d’entreprises et de microcrédits.

L’accès à l’électricité est le début du développement économique et social. Cet accès et la maintenance des équipements nécessitent un savoir faire professionnel pour garantir le fonctionnement optimum de ces installations. Il s’agit donc de favoriser la création d’entreprises ou d’activités professionnelles dans ce domaine. Créer une activité artisanale nécessite un minimum d’équipements, donc de financements, auxquels n’ont généralement pas accès les populations concernées.

Schneider Electric se donne pour ambition de :

  • susciter la création d’entreprises dans ces domaines d’activité par les populations de la base de la pyramide. Cette population peut être au préalable formée dans le cadre de programmes auxquels participe Schneider Electric. Ainsi, le Groupe participe à la formation et la création d’activités dans ce domaine.
  • favoriser le développement économique de ses clients.

Sponsor
Pilote
Direction du développement durable
Responsable de l’entreprenariat du programme BipBop
Périmètre Managers dédiés au programme BipBop et managers des pays concernés
Calcul Nombre de créateurs d’entreprises soutenus
Reporting Semestriel

* Programme BipBop est le programme d’accès à l’énergie de Schneider Electric. Le Groupe a développé BipBop, un programme responsable qui vise à apporter une électricité propre et sûre à ceux qui en ont le plus besoin partout dans le monde. Le programme BipBop a pour objectif de développer des solution adaptées aux besoins des communautés pauvres, de soutenir financièrement des PME dans le domaine de l'accès à l'énergie et de former des jeunes défavorisés aux métiers de l'électricité. 3 indicateurs du programme BipBop, présents dans le Baromètre Planète & Société, permettent de suivre ses avancées : contribuer à l'électrification de 1 million de foyers de la base de la pyramide, former 10 000 jeunes de la base de la pyramide aux métiers de l’électricité et soutenir 500 entrepreneurs de la base de la pyramide dans la création de leur activité dans le secteur de l’électricité.

 
 
 
 
 

Baromètre Planète et Société, note 8,72 sur 10 - Découvrez notre performance en détail 

  
 
En savoir plus

En savoir plus 

Médiathèque du Baromètre