Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Conformité RoHS
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Union Européenne: FAQ

Question 4 : Exite-t-il des alternatives, des matériaux de substitution ?

 
 

Il existe de nombreuses alternatives au cadmium pour la plupart des applications :
- l’étain et ses alliages
- le zinc et ses alliages (ex. zinc / cobalt)
- déposition de vapeur d’ion (revêtements aluminium)
- nickel
- epoxy
les revêtements plastiques qui ont été développés pour des utilisations spéciales.

Lorsque le poids n’est pas un problème, les alliages nickel / aluminium / bronze peuvent être utilisés pour les connecteurs devant résister à la corrosion. Ces alliages peuvent multiplier le poids de chaque connecteur par 2 ou 3 en comparaison des connecteurs en aluminium plaqué cadmium. De nouveaux composés sont en cours de développement, plusieurs d’entre eux présentent des performances supérieures à celles des revêtements au cadmium. Dans l’attente d’une couverture complète des performances, la CE étudie la possibilité d’exempter le cadmium dans les applications de contacts électriques.