Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Conformié RoHS
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Union Européenne: FAQ

Question 1: Pourquoi la communauté a t-elle pris cette directive ?

 
 

On observe une croissance très rapide des équipements électriques et électroniques dans les biens de consommation courante, et une augmentation tout aussi rapide des déchets correspondants (3 à 5% par an). Ces déchets lorsqu’ils sont incinérés peuvent dégager des gaz dangereux pour la santé.

Afin de contribuer à la protection de la santé humaine et de l’environnement, l’Union Européenne met en œuvre une politique de convergence des législations des Etats membres dans ce domaine grâce à deux directives :
- la directive 2002/95/CE relative à la limitation de l’utilisation de certains substances dangereuses dans les Equipements Electriques et Electroniques (RoHS),
- la directive 2002/96/CE relative aux déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (WEEE)