Selectionner un pays
Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Coformité RoHS
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Union Européenne: FAQ

Question 12 : Dans un état membre de la Communauté Européenne, qu'est-ce qu'un "producteur" ?

 
 

- Fabrique et vend sous sa propre marque
- Revend sous sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs
- Importe ou exporte des Équipements Électriques et Électroniques à titre professionnel.