Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Conformité RoHS
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Union Européenne: FAQ

Question 8 : Qu'est-ce qu'une matière homomgène ?

 
 

Source de confusion dans le passé, la définition d’une matière homogène a été clarifiée dans les directives préliminaires publiées par la Commission européenne. Une matière homogène est une substance simple, comme une matière plastique, par exemple l’isolant PVC sur un fil de cuivre isolé. Si les composants comme les condensateurs, les transistors ou les boîtiers de semi-conducteurs ne sont pas des"matières" à proprement parler, ils sont néanmoins constitués de plusieurs matériaux différents.

Ainsi, un boîtier de semi-conducteur en contiendra au moins six, comme illustré ci-dessous.