Selectionner un pays
Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Conformité RoHS
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Union Européenne: FAQ

Question 6 : La directive s'applique-t-elle uniquement aux produits fabriqués et vendus en Europe ?

 
 

La directive s’applique à tous les produits vendus en Europe, quelque soit leur lieu de fabrication.
Les Directives telles que la Directive RoHS et DEEE s’appliquent à l’ensemble des Pays Membres de l’Union Européenne. Elles doivent être retranscrites dans le Droit de chacun d’entre eux. Pour la Directive RoHS qui relève de l’article 95 du Traité assurant la libre circulation des biens en Europe les Etats se doivent de transposer le contenu de la Directive sans modification. Par contre, la Directive WEEE définit des critères minimums que chaque état peut adapter en niveau d’exigence.