Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Conformité RoHS
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Union Européenne: FAQ

Question 7 : Quels sont les seuils en dessous desquels on peut considérer qu’un produit est conforme à la directive RoHS ?

 
 

Les seuils à prendre en compte sont de 0,1% en masse pour le plomb, le mercure, le chrome 6 et les PBB et PBDE. Il est de 0,01% en masse pour le cadmium, du matériau homogène dans lequel se trouve la substance.