Selectionner un pays
Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Conformité RoHS
  1. VerticalNavigation :

    The navigation will be updated automatically.

 
 
 

Union Européenne: FAQ

Question 3 : Quelles sont les subtances interdites, et où les trouve-t-on dans les Equipements Electriques & Electroniques ?

 
 

Il s’agit des 6 substances suivantes : le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles (PBB) et les polybromodiphényléthers (PBDE).
Ces substances sont utilisées dans les équipements électriques et électroniques :
- le Mercure: dans les thermostats, les capteurs, les relais, les interrupteurs et les éclateurs à gaz.
- le Plomb: la brasure de carte de circuits imprimés, le verre des tubes cathodiques et des ampoules électriques.
- le Cadmium: Interrupteurs, ressorts, connecteurs, boîtiers et cartes pour circuits imprimés. (voir plus bas pour plus de détails)
- le Chrome Hexavalent: Revêtement métal pour la protection anti-corrosion.
- les Diphényle polybromé, l’éther diphényle polybromé: les retardateurs de flammes dans les plaques pour circuits imprimés, les connecteurs et les couvertures plastiques.

Le cadmium est utilisé par l’industrie pour de nombreuses applications :
- comme agent anti-liant (les produits plaqués au cadmium ont une bonne lubricité),
- comme agent anti-corrosif (particulièrement pour protéger les connecteurs et les fixations utilisées dans un environnement où la compatibilité électromagnétique (CEM) est un point critique,
- comme pigment et stabilisateur dans les peintures et les plastiques,
- pour la soudure.